This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27750放电过流保护恢复问题



BQ27750的方案,我做完Golden Sample 后,导出了生SREC文件,然后用生产文件做了10个样品。样品连上电池后我做了些测试,这时放电过流保护后,用大于200mA的电流充电后是可以恢复的(我设置的恢复方式是充电200mA恢复),然后我打开GAUG_EN, 进行充电,充电后(充电至80%左右)。再测试时,放电过流保护后,我用300mA的电流进行充电,发现充不了电了,DSG也没法打开了,现在只有复位才能打开。请问大概是因为什么原因呢?

谢谢!

  • 您可以将当时的画面发上来看一下,是不是还有其他的异常旗标举起导致的
  • 谢谢您。

    以下是放电过流保护的寄存器标志界面。

    我当时测试板子、连电芯后测试以及PACK测试,放电过流保护后OCD也会亮起,DSG关闭,充电后DSG就会打开。最后把PACK进行了充电,充电至80% 左右,就发现了此故障。
    随后将PACK导入了官网下载的默认SREC文件,再进行放电过流测试,发现放电过流保护后,亮起的是AOLD, DSG 关闭(OCD没有亮起),这个保护后也不需要充电恢复,把负载去掉,自己就恢复了。
     
    请帮忙看一下是什么原因。
    非常感谢!

  • 建议用示波器查下端口波形。
    在近满时充电,瞬间充电器冲击会导致电池视在电压达到保护阀值而过冲保护。
    如果冲击后电池端电压不跌落到4V以下,通常都不会释放保护而变得不可充了。
  • 好的,谢谢!我先试一下。

  • 您好!,我突然想起来了,我的电池过充保护电压设置的是4.3V,测试时提供的电源输出电压设置的是4.2V。放电过流保护后充电恢复的瞬间理论上应该是不会达到4.3V的。

    我导入默认的SREC文件看见放电过流保护置位的是AOLD,并不是OCD,而我的东西放电过流保护后置位的是OCD,这个是怎么回事呢?

    非常感谢!

  • 您好!这个我后来找到原因了。后来发现只有电池电压在低于3.6V左右的时候,OCD放电过流保护后,充电才可以恢复打开放电MOS(我设置的放电过流保护恢复方式是充电200mA)。原因是我放电MOS的S极是P+,D极近似于B+(因为充电MOS是打开的,板子是同口设计)。放电MOS关闭后,再去充电激活时,如果S与D极的压差过小,mOS的体二极管过不了这么大的电流(要到0.5V以上体二极管才慢慢导通),BQ检测不到这么大的电流,所以才不会打开放电MOS,因此就出现电池电压高的时候,放电过流保护后充电无法恢复。我后来用镊子跳过放电MOS充电激活,结果就发现200mA左右的电流流过后,BQ打开了放电MOS。

    跟MOS选型关系挺大的,我后来把充电恢复的电流改小到20mA ,结果发现,S极与D极的压差还是要达到0.4V多的样子,体二极管才能过这么大的电流(导通比较慢)。这也就是说电芯电压还是需要低于3.8V才能实现,但是单节电芯一共才4.2V,这样肯定不行的。我也没有再换别的MOS,直接把过载(AOLD)保护电流值调的比放电过流保护(OCD)低,直接电流大时直接用过载保护。

    不过还是要谢谢您!