Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, EV2400
各位技术大神,小弟有一问题想请教
现在一个新项目是超级电容的。采用BQ33100方案设计,全部完成后,上电接入EV2300和PC,结果上位机一直找不到IC,也就是无法通讯。
量测REG27脚,此时电压在2.6V左右,其他也正常,只是充电端没有接入电源而已,但是就是不管怎么调试就是无法通讯连接上。
不知道还有哪里没有注意到。仔细检查IC各引脚的LAYOUT连接,一切正常,但是就是无法通讯。而且还发现一个现象,就是模拟的超级电容电压调节高一点的时候,REG27输出就不稳定,当模拟电源超过14V后,REG27居然输出超过2.8V,而且随着模拟电源总压升高而升高。感觉怪怪的。
请有使用过这个IC的朋友给出一点提示,到底哪里出了问题。谢谢!