Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
是这样的,我准备不接电池,先对芯片激活供电,然后通过MCU向BQ76940寻址,如果能寻址成功就说明芯片是正常的。
具体问题如下:
1、供电引脚是不是只给REGSRC供电,负极是否直接接VSS,存在数字地与模拟地这个说法吗?
2、TS1脚激活的电压范围是:300-1000mv 激活时间是:10-2000us 在用户手册的介绍中说,当小于最小值时芯片不会被启动,当大于最大值时,将会被保证的启动。那么这个最大值的意义何在?我感觉我应该是曲解“Above MAX,device will be guaranteed to boot up”
3、我在激活的时候没有注意到电压以及时间的要求,特别笨的拿TS1引脚去碰3v3 5v 我想知道这样做对芯片有没有什么影响?
4、这个CRC校验位是不是芯片默认的。