请教一下TI大神如何用 可调电源 给芯片单独供电,正极和负极分别应该接哪几个脚,电压应该是多少?还有在引脚和电源之间哪些电子元器件是必须要接的?希望能够详解一下。手册上在说供电的时候只是说 BAT REGSRC是供电的 对于76940来说还有一个额外的供电,这个额外的供电是什么? 还有这个BAT的电压范围在手册上说BAT-10X,10X-5X,5X-VSS 那么我是否可以理解为 BAT-VSS最大电压是36*4=144V?
我单独供电就是为了在不接电池的情况下对芯片的进行快速检测是好是坏。
请大神赐教!