This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5122MHX/NOPE仿真设计问题

你好,我现在正在使用LM5122MHX/NOPE,目前设计要求:输入电压12V,输出电压40V,输出电流达到6A;我使用WEBENCH仿真时,出现Design cannot be created with this device。但是我查阅此芯片规格书,无论是输入电压范围,输出电压、电流范围,我的设计需求都满足要求。是此升压芯片方案不支持的我设计需求吗? 还是哪个参数我没注意到? 还请给予指导,谢谢!

  • 您的输出电流过大,按照效率85%算,Iswitch达到上限,所以提示错误。

  • Hi
    实现这个设计应该是没有问题的,这个芯片驱动能力可以的,注意仍需要选择尽量低Qg的MOS降低芯片的功耗。
    Webench不能实现,可以在软件自身设置上有些限制,例如芯片温度等等。
  • 您好:因为改版时间有限(仅此一版改正机会),我想确认2个问题:
    1)这颗芯片的最大输出功率能够达到多大?(在芯片资料上我没看到这个参数,请帮忙提供).我能否通过确认得知最大输出功率,来确认此款芯片的输出电压及电流?假如这款芯片的最大输出功率为:200W; 那输出电压在20V时,输出电流能够达到10A。
    2)此款芯片支持输入=输出;我能否12V输入,12V输出,输出电流15A;按照此输入输出条件,我仿真还是没有仿真电路结果。所以不敢确认,此芯片是否能够支持。
  • 您好:因为改版时间有限(仅此一版改正机会),我想确认2个问题:
    1)这颗芯片的最大输出功率能够达到多大?(在芯片资料上我没看到这个参数,请帮忙提供).我能否通过确认得知最大输出功率,来确认此款芯片的输出电压及电流?假如这款芯片的最大输出功率为:200W; 那输出电压在20V时,输出电流能够达到10A。
    2)此款芯片支持输入=输出;我能否12V输入,12V输出,输出电流15A;按照此输入输出条件,我仿真还是没有仿真电路结果。所以不敢确认,此芯片是否能够支持。
  • Hi
    一般这类芯片都不会提到最大能做多大功率,这个主要受制于芯片驱动与外部MOS的选择,其次还有芯片温度,电感等都有影响。
    这个是降压芯片,即便最大duty到100%,也不建议12V输入12V输出,因为在较大电流时,电感,MOS等压降都是很大的。