This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求教UCC3895做全桥逆变调压电源250V-420V,是如何控制稳压的

刚刚接触此芯片,请教一下VREF引脚输出电压是固定的吗?电压反馈与设定电压比较之后接入20脚EAP,想请问是如何控制稳压的。过压反馈信号引入到19脚,通过光耦拉低19脚的电位,是这样的控制方式吗?请老师们给指导一下,谢谢!

  • 亲;这颗料是全桥移相工作模式。利用移相产生的等效PWM;控制输出。UC3895数据表里已经详细记述了工作过程和原理。建议看看。
  • Hi
    这个芯片的逆变器方案,TI应该是没有相关文档的。只有一些恒压的参考方案以及说明,datasheet上也有描述可以看看。
    或者建议你用C2000这样的数字方案做逆变器也是可以的,应该有一些方案,可以在C2000论坛上问一下。
  • 误差放大器与电流信号或固定三角波比较,调整移相角,从而调整占空比,达到稳压目的。你自己描述的很清楚,但别人不知道你图是什么样子的。