如果有人能够明确答复下面这些有关 TPS65820 PMU 的问题,我将非常感谢。
a.WLED 仅支持单条串联 LED,但是我需要两条,分别用于 LCD 和键盘背光。我在寻找可使用 WLED 同时驱动 LCD 背光和键盘背光的解决方案。我能够使用开漏 LED_PWM 从 WLED 升压电压上获取驱动键盘 LED 背光的电源吗?比如通过使用一个小型串联电阻来限制最大电流。
b.在第 5 页上,VLDO12 和 VLDO35 要求:“大于:3.6V 或最低输入 = LDO 要求的电压……”?
这意味着如果我需要最低的 3.6V 电源,那么采用单个锂聚合物电池工作也是无法实现的,这是否正确?
还需要确认一下,是否只要 VLDO12 和 VLDO35 的输入电压大于“Vout+VLDO 压降”的最大值,就不会构成要求?比如,如果 VLDO1=1.8V,那么在 150mA 负载下,就应该有 VLDO12>1.8V+0.3V(参见第 11 页)。