问题是这样的,我的设备采用外置的12V适配器供电,设备还带了一个2节8.4V的锂电池,采用BQ24133芯片充放电管理!
现在的产品出去之后出现这样的问题:产品在使用的时候,会出现没有电的情况,也就是说,在适配器以及锂电池都接在系统中的时候
整个系统输出会没电?
目前看了BQ24133的手册:是否是ACFET,BATFET切换的问题?现在不知道怎么会导致这样的情况!逻辑上想不通啊,一般如果BQ24133不工作,
锂电池也应该能够给系统供电!现在应该是BQ24133哪里工作不正常导致!
希望TI提供点思路!