This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

阻抗跟踪,,阻抗表的问题

学习完成后,,,怎样去理解这张表呢?  

1.  这个表,反应的是 这个电芯  整个放电阶段的  真实阻抗的  变化情况吗?

2.  放电学习的过程中,,,最先更新的是 Ra0  ,, 然后依次更新,,,最后更新  Ra14  ?
3.   Ra0 到 Ra14  和  DOD 0% 到 100%    看不出任何 正比或者反比关系,  怎么看着阻抗在一会大,一会小啊?
谢谢!!!!!!!
  • RA table的值和DOD不是线性关系,Values in DF.Ra Table are stored in milliohm units, in the format DF.PackX Ra N where X is pack number from 0 to 1, and N is grid-point number from 0 to 14 that corresponds to 11.1% increments of DOD until 77.7%, and then 3.3% increments of DOD.
    详细资料您可以参考SLUA450
  • 3.   Ra0 到 Ra14  和  DOD 0% 到 100%    看不出任何 正比或者反比关系,  怎么看着阻抗在一会大,一会小啊?

    电池的真实内阻本来就不是跟DOD成正比或者反比。你看到的就是真实的内阻在不同DOD下的大小