This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS63020DSJR相关问题,求助



项目背景:因为急着生产,刚画完的图还没有长时间检查,直接发出去做了200套,目前焊接了3套,有1套板子在运行10多分钟后TPS63020DSJR芯片坏了,有如下问题希望大牛们指导,不胜感激.

问题:1、一块板子为什么运行10多分钟会坏了,同一块板子换了一个芯片拷机16个小时没问题,我的意思是有没有可能是原理图或者PCB设计的有问题,暂时不敢SMT,怕不良率有点高?还是一个偶然现象?

2、PCB画的有点急,检查不到位,“黄色箭头”处的线只有4MIL--5MIL粗,在板子刚上电启动的时候,黄色104的电容电流预估有多大,4mil线能不能满足电流的要求?(这个问题很担心)

3、手碰反馈电阻处,会导致芯片重启,反馈电阻选择的是33K和226K,如果换成3.3K和22.6K手碰反馈电阻处,不再重启,官方手册推荐的电阻M级别的,这样手碰带来的干扰更会引起芯片重启,请问官方为什么推荐那么大的电阻?

  • Hi
    输出电容的104电容建议加大到1~10uF, datasheet推荐的是多个陶瓷电容并联或者降低ESR,较大容值的组合。如果采用大容值的钽电容,建议增加陶瓷电容降低ESR.
    Layout确实不是很好,除了你说的那里(但是这个不应该导致芯片损坏),其次还有模拟GND的处理(不建议在连接到功率GND),以及Powerpad这边是走电流的和散热的,没有必要再中间挖空。建议参考datasheet的layout.
    芯片的损坏应该和layout没有关系,有可能是ESD之类,建议测试不良芯片,看是哪个脚损坏,以便做更多分析。
  • 1, 关于坏片,先确定芯片渠道是否正规,其次建议看下是不是存在虚焊问题

    2,Layout的话,的确有些不好的地方,建议参考数据手册或者WEBENCH

    3,选择大电阻的原因是为了减小反馈电阻上的损耗,

    而在大电阻条件下, 你用手去触摸会干扰到反馈电阻上的电流所以会有输出不稳的现象,而小电阻下,反馈电流比较大,不易被干扰

    但是电路板在工作时是不能用手触碰的

  • 你好,请问下,那个104电容,4MIL的线在板子刚上电的时候会有问题么?

    最近测试发现一个现象,烦请解答下,如下:

    在不使能节能模式的时候,电感没有低频的噪声,在使能节能模式的时候,电感有非常轻微的“嗡嗡声”(需要把板子贴在耳边才能听到),我猜想这是芯片间歇性工作,导致总体电感开关频率降低的原因,所以人耳能够听到,请问这个是正常的么,如果使能节能模式这个嗡嗡声解决不了,对芯片长时间工作稳定性有影响么?

  • 会有风险的,瞬间上电电流如果大的话就可能有风险,熔断细线

    节能模式,芯片会自动降频,如果频率在20KHZ以内,就会听到声音,如果你没有在音频应用中使用,那就没有关系