This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于电源芯片的功率



现在只知道设计的大概功率,选择了电源芯片2倍的余量。

//

//

可以不可以选择 4倍或更多的余量?

因为还有一些不确定的因素,可能要加东西。  但如果余量选大了,电源芯片输出功率大,会不会对DSP芯片有影响。

比如3.3V的电源芯片选择输出电流是1A的,会不会损坏DSP?

 

  • 您好,

    电源的输出电流是由负载决定的,选择余量较大的电源方案不会影响负载工作,实际在选择的时候也会余量足够的余量以保证系统运行可靠性,以及进行产品升级。

  • 完全问题,你的DSP需要多大的功率,你的电源芯片就输出多大的功率,也即是说电源芯片输出功率的大小是由你的负载决定的,就好比你想喝水,别人给你一瓶跟一桶,你都会只喝你需要的一瓶,而不会将整桶都喝下去。