Other Parts Discussed in Thread: UCD90240, UCD90320
我用 Fusion Digital Power Firmware Download Tool 下载时,选择了 WRITE promgram checksum(Automatical execute program) 之后,再次进行烧录就不行了。
提示:Error: Device does not appear to be in ROM mode after ENABLE_ROM_MODE command;after 3,044 msec the ROM is still not responding
不过我再次使用 Command program to jump to ROM & scan [Program -> Rom] 这样是可以进入 ROM模式, 并可以 使用 Scan for devices in ROM mode
提示:Found device in ROM mode at address 11d(0Bh)
使用 Scan for devices in program mode 也是可以的。不过在使用 scan for device in program mode 以后,直接再使用 scan for device in ROM Mode 就会提示
No devices responded to UCD3000 or UCD9110 IC version ROM commands; or responded to UCD90240/UCD90320 Ping commands
不过就是不能download,出现这种情况,我的芯片还有救吗?