This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,Ti专家以及各位大牛:
在调试LM5175出现如下现象,望大牛给些指导,我们电路设计思路:输入电压为12V,通过DAC、运放以及外围电路构成电压反馈回路,实现输出电压连续可调,可调范围3V~50V。在调试过程中发现,通过控制DAC输出使LM5175输出3V至10V电压,均正常,Vcc为7.4V左右,FB引脚电压在0.8V左右,当控制使其输出15V电压时,FB引脚电压为0.67V,Vcc电压也不正常,返回去又控制DAC使其输出3V电压,实测为2.5V左右;重新上电配置,测得LM5175输出均为几百mV,Vcc电压稳定在3.3V,查看手册,此时应该处于欠压锁定状态,望大牛指导,这种现象该怎么解决?附件为原理图。
手册上的欠压是EN管脚低于1.23V,但是如果你的输入电压没变,那就不应该出现EN<1.23V,所以应该不是欠压问题。
第一,你的输出电压范围这么宽,相当于从降压变为升压,那么对于环路来说挑战非常大,这么宽的输出电压,电路不一定可以实现。建议你先优化环路,按照升压的方式来设计环路参数
第二,输出端直接先接反馈电阻到FB,先去除ADC电压反馈回路,然后用稳压源串一个100K电阻,通过调节稳压源的电压实现输出可调,来验证芯片可以支持这么宽的输出
第三,你VOSNS为什么还要接Vin了,这个是直接和输出相连的管脚,用来检测输出电压是否准确的
就是你可以先按照12Vin50Vout来设计电路,因为你的输出电压范围太宽,所以电路的环路响应不会太快。
你修改完参数后,可以按照第二条建议来定位问题。