This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28061中的迟滞电压什么意思?

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

大家好,UCC28061的datasheet中25页算RE时的迟滞(hysteresis)是什么意思?为什么要设置这个值?

  • 设置PFC正常工作的电压滞环,文章中以正常输出电压的90%作为标准,按照108V滞环设置,在240-467V输出电压范围内,PFC都可以正常工作的,输出超出这个范围,IC将停止工作,我们设计的时候,可以根据自己的欠压及过压保护点来自己设置这个滞环。

  • 谢谢wei wang1,嗯,你说的这个我是了解的。可能我对这个滞环还不太理解,接下来去理解一下滞环。

  • 谢谢wei wang1,嗯,你说的这个我是了解的。可能我对这个滞环还不太理解,接下来去理解一下滞环。

  • 你好,这个设置滞环的意义或者说原理在哪里?我觉得输入最小和最大和这个滞环值有什么关系那?

  • 我也不是很清楚,但滞环的意义很明确,比如我们设置一个过压点在100V,不可能到100.1V保护,99.9v就正常工作吧?那在这个点有可能就来回切换,所以设置一个滞环,到100V保护,但只有电压降低到90V以后才开始工作,这样就不会来回切换了。

  • 您好,

    一般在保护和使能这些引脚中设置迟滞电压是为了增强系统工作可靠性。

    打个比方,比如设置20V过压保护,此时输入电压为20V,且有+-100mV波动,系统当然不希望芯片此时不停启动关断,迟滞电压的存在使得输入电压必须跌到19V时芯片才重新启动。

    在计算电路保护及使能参数时需要考虑迟滞电压带来的影响。

  • Johnny,非常感谢你的回答。迟滞我这里是理解了。就像是数字电路里的迟滞比较器。但是芯片资料里,P25讲的Vout_min=240V,Vov_failasfe=467V, 就是输出门限240V,在467V时过压保护,然而这里却设置了108V的迟滞,这个和467V的差距是不是太大了?我可以设置差距小一点的值么,比如400V?