Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5002, LM3421
名称起的有点匪夷所思,不好意思。那先讲一下自己的需求。
在生物电泳实验时需要给电泳液加上直流电源,而通常电压最大需要200~300V。但是为了安全和便捷性,我们对电泳液进行调整,需要的电压大约时60V。但我们需要根据不同的sample(比如DNA)长度来调整不同的电压从而达到我们想要的分离速度。所以我们决定最大的电压时75V。而整个溶液的电流通常不会超过300MA,但保险期间,我们的设计需要能够承受500mA的电流。
因为我们的设备提供的时24VDC电源。我们需要升压才能达到目标的75V。为了表达清晰起见我再总结一下:
1、我们提供24vDC的电源,希望能够输出最高75vDC的可调直流电源。输出电压不会低于24vDC,所以不用降压环节。
2、整个电源最终提供的电流I_OUT最大能够提供500MA的输出。
3、我们外部由MCU对电源进行控制,可以根据用户需求输出指定电压。控制信号可以是PWM,DAC,甚至I2C,SPI。
4、成本低一点最好,效率没有太高要求%80以上甚至70%以上就足够了。
我希望社区的工程师和贡献者能够提供一下自己的解决思路。
我说一下我的几个思路,希望能够给提一点建议。
1、使用一个可调电压的BOOST电路(比如LM5002或LM3488),用数字电压计来替代FB和输出端之间的电阻。(可惜了MCU上的DAC了)
2、另一种是使用一款BOOST或者BOOST/BUCK的LED驱动IC(比如LM3421),在接LED负载的地方接电极和较大的电解电容。然后对输出电压做分压处理之后通过一个电压跟随器接到MCU的ADC中。根据测得的电压来做反馈控制。【似乎有点不太合理?】