This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于LMR14006参考电压VFB引脚电压问题

Other Parts Discussed in Thread: LMR14006

目前正在使用LMR14006,发现VFB引脚输出电压在0.815-0.817之间,和数据手册给的0.747-0.782的值差别很大。应用是20V输入,输出3.3V,按照数据手册计算分压电阻,输出电压大约在5V左右,必须按照0.815-0.817的参考电压计算分压电阻,输出电压才能稳在3.3V。

  • 1、用示波器测量,因为有些表容易受噪声影响,造成测量不准

    2、用示波器测量SW端,看波形是否正常

  • 不是测量的问题吧,我用测量出来的VFB的电压值,计算输出的分压电阻,得出的输出的就是我要的3.3V。而使用数据手册的典型值计算出来的分压电阻,得出的输出有5V左右。所以我用什么表测得VFB的电压应该没有关系吧
  • Hi
    FB电压是输出电压通过反馈电阻的分压,输出电压偏掉,FB电压就会异常。你需要用示波器确认输出电压是否存在不稳定的,有可能是layout造成的,建议你确认一下。
  • 你好,

    是几颗都是这样的现象吗?建议不要测FB,直接按手册配置就可以。如果先测再配置分压电阻,FB脚十分敏感,有可能先使FB内部逻辑结构异常。
  • 之前我描述有问题,情况是这样的,按照数据手册,给的输出电压计算公式Vout=VFB*(1+(R1/R2)),使用VFB=0.765,输出电压3.3V,计算出分压电阻是R1=33K+127欧姆,R2=10K,然后调试发现这个分压电阻得出的输出电压在5V左右,此时的VFB电压为0.815左右。然后调整分压电阻R1=30K+390欧姆,R2=10K,输出电压在3.3V左右,VFB在0.78V左右。现在不知道是哪里出问题。
  • 每颗都是这样的现象,我是先按数据手册的计算设计的,但是得出的结果不是我想要的结果。情况是这样的,按照数据手册,给的输出电压计算公式Vout=VFB*(1+(R1/R2)),使用VFB=0.765,输出电压3.3V,计算出分压电阻是R1=33K+127欧姆,R2=10K,然后调试发现这个分压电阻得出的输出电压在5V左右,此时的VFB电压为0.815左右。然后调整分压电阻R1=30K+390欧姆,R2=10K,输出电压在3.3V左右,VFB在0.78V左右。现在不知道是哪里出问题。
  • 你的layout上传一下吧,分压电阻和输出端的连接点以及分压电阻的摆放位置会影响输出电压的准确度,另外你用示波器看下FB点电压