This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3674MFADJ/NOPB 稳压器 内部短路,用万用表单独测试发现是PIN1 和PING 2 短路,一个批次有比较高的不良率,TI可以支持分析原因的吗?



不知道是否能得到TI技术部分分析原因

  • Hi
    一般输入过压容易造成这种不良,建议你用示波器监测一下Vin电压波形,看在测试或者应用中时是否有电压过冲的想象?
    注意输入电容尽量靠近芯片Vin脚,如果输入有导向,到导线连接处增加一个较大的电容,如47uF~100uF. 板子上输入走线宽一点。