我们的原理图设计如下(参考WEBENCH的推荐电路设计的):
如上图所示,我们的电源需要远距离24V供电,线缆长度大约200米,线阻测量约8欧姆,电源进入LMR16030前电压降为15V左右,属于LMR16030的正常电压输入范围,我们需要约5V 2.2A(工业相机),约11W的功耗,也属于LMR16030的正常范围,但是该电路无法正常工作。
另外,如果不使用电缆,直接给LMR16030供24V,电路可以正常工作,当我们输入电压升高到27V及以上时,该电路也可以工作,27V以下都不行。
我们一直搞不明白为何会出现这个问题,请帮忙分析下原因,另外若有改善方案也请推荐,谢谢!