TPS61021A,用DCDC电源模拟单节干电池供电,输出2.7V,带载140mA(瞬时),输入大于1.4V时没有问题;如果此时调低输入到1.4V以下,芯片输入电压瞬时就被拉低到0.5V以下,芯片不工作,将输入电流拉到1.2A,输出变为0. 按照datasheet,此时的带载能力至少应该在1A左右,怎么会相差这么大?
附上原理图和layout,供参考,电感用的是datasheet推荐的DFE252012P-R47M,0.47uH,饱和电流5.7A。输入和输出端留了2个电阻是为了测试方便,后来都短路了。
请问是什么原因呢?