This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54616芯片datasheet与实际测量值不一致

Other Parts Discussed in Thread: TPS54616

我在评估使用TPS54616芯片的时候,遇到3处地方datasheet和实际测量结果不一致,请帮忙确认下,谢谢。
1. datasheet上该芯片的输入电压是3V-6V,而固定输出电压是3.3V,实际测试输入3V也没法输出3.3V,请问这里的3V输入电压下限是不是有问题?
2. 关于IQ电流,datasheet上给出的两个不同测试条件(fs=350kHz及fs=550kHz)下的上限分别是9.6mA和12.8mA,我实际用起来这个值会偏大,测量下会大几个mA,请问这个合理吗?
3.关于SS/ENA pin的启动电压,datasheet上给出的是0.82-1.4V,典型值1.2V,而我实际用下来该pin上加的电压到将近3V才起作用,这里是datasheet有误吗?

  • 3V应该是UVLO Start threshold voltage
    您的芯片是在哪里买的? 可以在TI store上申请样片测一下是不是芯片的问题。
  • 芯片是mouser上买的,我可以试下。谢谢。我看到芯片框图里SS/ENA pin是和1.8v作比较的,这样的话也不该是1.2V的enable电压吧?
  • 1、这是一个降压IC,输入电压一定要高于输出才行,输入3V是不可能输出3.3V的。他说的输入电压3V应该是针对于输出低于3V的形况,比如0.9、1.2、1.5、1.8这些。

    2、考虑到板子上其它器件的漏电流,我觉得高几个mA应该是正常的。

    3、没实际用过不太清楚。

  • Hi
    这个是说法上的误解。 datasheet上针对的是这个系列的芯片,输入时3~6V,但是你同时需要知道这是一款降压芯片,对于降压芯片输入是3V,输出只能低于3V. 输出是3.3V, 输入必须大于3.3V.
    对于静态电流,你必须按照参数表上的条件,以及参数栏对应测试条件测试。
  • Hi
    SS/EN是组合功能,是使能的角度看,SS/EN脚的电压是需要大于1.4V。 而SS软启动本身也会在SS脚参数电压,是3V或者多少都没有关系,但是一定是大于1.4V的。
    在使用上这个脚有SS脚软启动电容,如果要用起使能左右,可以增加一个MOS,拉掉SS脚电压。
    需要说明的是,这个脚功能并不是和其他芯片EN功能一样,是外加电压。
  • 1,降压芯片输出一直比输入低
    2,测试时,你的条件是否和手册一样fs = 350 kHz, FSEL ≤ 0.8 V, RT open, phase pin open。测出来数据会偏大很多么?一般来说,我们测试的时候是测很多片然后取区间,如果测试条件一样,应该不可能出现你的问题
    3. SS/EN管脚,你的电路上是怎么接的,用的是SS功能还是EN功能