Other Parts Discussed in Thread: PMP6712, UCC28950
Dear Sir
我們參考應用了 TI 的電路 , PMP-6712 一事 , 經實際電路板的測試 , 發現了一個問題點 , 就是輸出電壓 330V ( 原電路 54V Trans 有改為輸出 330V ) 無法穩住 , 其輸出電壓會往上升至 OVP (設 350V ), 我懷疑電路的阻值那裡出錯了 , 煩請您們協助提出解決問題之方案 , 感謝前輩們 .
我們的應用與 PMP-6712電路的區別 :
1 輸出因係高壓 330V 我們採用二極體取代同步整流的 FET 。所以 UCC-28950 out-E out-F ( 同步整流輸出不用 )接一電阻 13K 對地 。
2 也因為輸出是高壓 , 所以我們在變壓器 ,另繞一組 12V 電源以提供 Photocupler and TL-431 VCC 應用 . 經測試後 Photocupler 有正常動作 , pin 3.4 導通時其阻值是 4K12 .
3 UCC-28950 OPTO-E=4.88V , EA-=2.5V EA+=2.496V , 這樣的條件是否符合規格 ?
4 Photocupler and TL-431 其電源僅靠變壓器之另一組 12V 提供 , 並沒有額外採用 LM-5017 隔離電源同時提供 , 如此之方式是否 OK?
5 電路板佈局採用 4層板 , 如果 Top-layout 有 Polygon 是否可以直接接 Input Gnd ? 相同的內層 ( 2.3 Midlayout ) 之 Polygon 是否也可直接接 Input Gnd ?
6 除此之外該電路是否還有我們該注意的地方 ?
Thank You