Other Parts Discussed in Thread: TPS23751
Hi 专家们,
如下问题请帮忙解决下,谢谢!
目前我们一个PNL101-EDGE项目中使用了POE功能,对应使用TI芯片TPS23751PWP。目前我们电路设计中参考EVM,并且将模式配置为CLASS4 ,对应电阻设定为63.4欧姆。
但在实际使用中,发现使用802.3AF/AT模式自适应的PSE 交换机时,无法自动切换模式。
在PD与PSE连接时,PD端的TPS23751如何与PSE端进行通信,实现模式切换?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751
Hi 专家们,
如下问题请帮忙解决下,谢谢!
目前我们一个PNL101-EDGE项目中使用了POE功能,对应使用TI芯片TPS23751PWP。目前我们电路设计中参考EVM,并且将模式配置为CLASS4 ,对应电阻设定为63.4欧姆。
但在实际使用中,发现使用802.3AF/AT模式自适应的PSE 交换机时,无法自动切换模式。
在PD与PSE连接时,PD端的TPS23751如何与PSE端进行通信,实现模式切换?
JW Wu 说:1. PSE是否支持.at输出?
2. 无法自动切换,你是通过什么方式来判断的?
3. 请提供PD端, V(VDD-VSS)在上电时的电压波形。
1. PSE是否支持.at输出?
----PES使用的是Cisco的 Catalyst 2960-X 24口交换机,支持802.3 at模式输出;
2. 无法自动切换,你是通过什么方式来判断的?
----PSE端已经设置为AUTO切换模式,当PD工作在低功率模式(12W)时,PSE可以正常供电,运行程序后,功率达到16W,PSE将切断供电。
进入交换机查看状态,已经显示过载。
3. 请提供PD端, V(VDD-VSS)在上电时的电压波形。
----蓝色波形为VDD,黄色波形为RT
JW Wu 说:1. PSE是否支持.at输出?
2. 无法自动切换,你是通过什么方式来判断的?
3. 请提供PD端, V(VDD-VSS)在上电时的电压波形。
1. PSE是否支持.at输出?
----PES使用的是Cisco的 Catalyst 2960-X 24口交换机,支持802.3 at模式输出;
2. 无法自动切换,你是通过什么方式来判断的?
----PSE端已经设置为AUTO切换模式,当PD工作在低功率模式(12W)时,PSE可以正常供电,运行程序后,功率达到16W,PSE将切断供电。
进入交换机查看状态,已经显示过载。
3. 请提供PD端, V(VDD-VSS)在上电时的电压波形。
----蓝色波形为VDD,黄色波形为RT
JW Wu 说:1. PSE是否支持.at输出?
2. 无法自动切换,你是通过什么方式来判断的?
3. 请提供PD端, V(VDD-VSS)在上电时的电压波形。
1. PSE是否支持.at输出?
----PES使用的是Cisco的 Catalyst 2960-X 24口交换机,支持802.3 at模式输出;
2. 无法自动切换,你是通过什么方式来判断的?
----PSE端已经设置为AUTO切换模式,当PD工作在低功率模式(12W)时,PSE可以正常供电,运行程序后,功率达到16W,PSE将切断供电。
进入交换机查看状态,已经显示过载。
3. 请提供PD端, V(VDD-VSS)在上电时的电压波形。
----蓝色波形为VDD,黄色波形为RT
JW Wu 说:1. PSE是否支持.at输出?
2. 无法自动切换,你是通过什么方式来判断的?
3. 请提供PD端, V(VDD-VSS)在上电时的电压波形。
1. PSE是否支持.at输出?
----PES使用的是Cisco的 Catalyst 2960-X 24口交换机,支持802.3 at模式输出;
2. 无法自动切换,你是通过什么方式来判断的?
----PSE端已经设置为AUTO切换模式,当PD工作在低功率模式(12W)时,PSE可以正常供电,运行程序后,功率达到16W,PSE将切断供电。
进入交换机查看状态,已经显示过载。

3. 请提供PD端, V(VDD-VSS)在上电时的电压波形。
----蓝色波形为VDD,黄色波形为RT
对比规格书,发现在detect后少了一个脉冲波形。
1. 用其它满足at标准的PD设备,排除一下PSE的问题。
使用Tps23751Demo板,带载16W测试,PSE也会过载保护。如果通过修改PSE工作模式默认为强制工作在高功率模式,供电正常。
从测试波形来看,第一个脉冲波为硬件握手,第二个软件握手脉冲波未检测到。
是否由于PD硬件握手仅支持低功率模式,软件握手部分无法实现。
JW Wu 说:检测波形与PSE有关。从波形上看,没有什么问题。你需要看一下:
1. 用其它满足at标准的PD设备,排除一下PSE的问题。
2. 适当减少CLASS电阻试试,如60ohm或51ohm。PD在Class阶段,是通过检测串入Class电阻之后的电流来实现的。除非电阻选择不对或者回路中其它部分阻值过大,不然不会导致分级错误。
JW Wu 说:检测波形与PSE有关。从波形上看,没有什么问题。你需要看一下:
1. 用其它满足at标准的PD设备,排除一下PSE的问题。
2. 适当减少CLASS电阻试试,如60ohm或51ohm。PD在Class阶段,是通过检测串入Class电阻之后的电流来实现的。除非电阻选择不对或者回路中其它部分阻值过大,不然不会导致分级错误。
JW Wu 说:检测波形与PSE有关。从波形上看,没有什么问题。你需要看一下:
1. 用其它满足at标准的PD设备,排除一下PSE的问题。
2. 适当减少CLASS电阻试试,如60ohm或51ohm。PD在Class阶段,是通过检测串入Class电阻之后的电流来实现的。除非电阻选择不对或者回路中其它部分阻值过大,不然不会导致分级错误。
JW Wu 说:检测波形与PSE有关。从波形上看,没有什么问题。你需要看一下:
1. 用其它满足at标准的PD设备,排除一下PSE的问题。
2. 适当减少CLASS电阻试试,如60ohm或51ohm。PD在Class阶段,是通过检测串入Class电阻之后的电流来实现的。除非电阻选择不对或者回路中其它部分阻值过大,不然不会导致分级错误。