TI工程师们,你们好:
本人使用stm32芯片直接输出两路PWM至LMG5200的4号脚(HI)与5号脚(LI),两个引脚处已接电阻下拉至地,但是使用了两天出现stm芯片突然烧毁,经检查发现刚开始仅仅是输出PWM的两个IO异常,继续使用段时间后,所有IO口均异常,所以初步判断是输出PWM的两个IO烧毁了,然后导致其他IO口异常,所以本人想请教下,导致输出PWM的IO烧毁原因是什么,是LMG5200所需的驱动电流过大还是因为死区问题,芯片能否直接输出两路PWM至LMG5200?
期待您的回答,谢谢!