This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DCP02050505U、DCP020503U



输入引脚接5V电压没有问题,但是得不到想要的5V和3V电压,如何来判断是不是片子本身坏了呢?比如测试那些引脚。这两个片子是单独使用。我用的是两片020505都没有输出电压,而两片020503输出电压为4V。

  • 这两个电源模块应用非常简单,加上输入电压就会有输出,你再确认一下电路连接有无问题,SYNC/DISABLE不用的话有无悬空。

    另外你的芯片购买渠道是否正规?建议你从TI官网申请样片试试。

  • Hi

       无输出电压只要确认焊接无问题,很可能是芯片质量问题,另外应用上输入输出电容都要足够,layout上要尽量靠近芯片脚,避免重在时欠压保护。

        输出电压偏高,需要确认负载状况,因为这一类芯片都是隔离的无反馈不稳压的芯片,输出电压随负载增加而降低,电压偏高很可能是因为负载太小了。(建议您确认你的负载范围内的电压是否符合你的应用,如果不符合或可以额外增加LDO,当然假负载之类也可。)