请问TI工程师:
我们现在在用BQ24133这颗芯片,应用场景是3节4.2V电池串联,15V输入,但是做了3块板,3块板都有如下问题:
接上电池后接入15V适配器,STAT脚总是闪烁,材料和PCB仔细看了没有错误,各脚电压如下:
1、24脚:有一会儿1.6MHZ信号,一会儿无1.6MHZ信号(无1.6MHZ信号时为12.5V直流);2、3脚:15.18V; 4脚:14.84V;5脚:15.18V;6脚15.18V;7脚15.15V; 8脚21.2V; 9脚1.6V--0.8V--1.6V循环;10脚1.9V; 11脚1.2V; 12脚3.29V; 13脚0.2V; 14脚3.29V; 15脚11-12.5V变化;16脚11-12.5V变化;17脚1.17V; 18脚1.37V; 19脚15.18V; 20脚5.98V; 21脚基本同1、24脚;
请问大概是什么问题造成的?谢谢!