关于 TPS92581-Q1 的使用,我们有 2 个问题想咨询一下:
我们做了如下操作:
首先我们旁路掉设备的 SPI,让设备在 SPI 默认模式下工作,测得通道 1、2 的输出均为正常,大约恒定 410 mA 输出。我们认为现在硬件功能正常。
之后我们开始进行 SPI 配置,去得到我们想要的输出电流。配置完成后 GATE 没有波形出来,电感也没有电流输出,测得 SPI 的波形如下 :
channel 2:CS
channel 1:CLK
channel 3:MOSI
channel 4:MISO
我们认为 MISO 的波形是有问题的,请问该错误波形应该如何理解呢?
希望得到大神的解答,谢谢!