测试环境是:
1、使用EV2400盒子和bq28z610EVM开发板测试
2、两个电池串联,每个电池容量是4000mAh,标称电压3.8V
3、Data Memory 中Design Capacity mAh 3800mAh, Design Capacity cWh 2888cWh, Design Voltage 7600 mV
4、Protections 中CUV 3000mV ,COV 4300mV
5、Gas Gauging中 IT Cfg 的 Term Voltage 6800mV
6、电芯曲线CHEM-ID还没有确定,使用默认的1210
以450mA的电流放电,电量在56%位置突然跳变到0%,放电还在进行中没有低电进入保护,电池1和电池2的电压分别是3698mV、3699mV,
不知道为什么电量突然跳到0%?