BQ34Z100-G1已经用的比较熟了,我简单描述一下过程跟问题:
1, 原本是4串 13Ah的电池组,单节截止电压3.0V,循环学习都OK,后来因为客户需要预留实际15%的电量,然后我就根据实际容量,将截止电压设置在3.43V,设计容量在11000mAh
2, 刷芯片原始SREC文件,配置参数,录入CHEM-ID,重新制作golden image文件,满充-静止-0.1C放电,循环学习OK,MAX error为1%
3, 上设备放电0.5A,SOC经常在10%左右直接跳到0%,经过查看log数据,发现跳变是因为电池确实放空了,但是在放电过程中,因为目前处于冬天,低温骤变大,电池实际容量缩水,在检测到截止电压3.43V后,原本11000mAH的FCC直接跳变为9000多,因此SOC会在快结束的时候为0%
这个跳变对于阻抗法来说,本身就正常,因此不是什么问题。
为了客户良好的体验,我开启了smooth功能,打算让SCO平滑的变化。
问题来了,设备放电500Ma,17个小时左右,
第一次从25%直接到0%。 FCC初始是11000mAH左右,放到单节接近3.43V时,由25%到0%,FCC跳变到9000mAh多
(因为开启smooth第一次老化,我就没有在意)
第二次测试,从7%,跳到0%,FCC初始9000mAH(第一次更新基础上)
(这个就说不通了,原本开启smooth就是让SOC平滑的走下去,现在开启了,循环2次,仍然不行)
目前猜测:smooth是在之前循环学习后的,开启的。会不会跟这样有关。就是说,需要先开启smooth功能,再做golden 文件?
备注:
如果按照正常的2A放电测试,基本在白天都可以完成一个循环,放电是从100%-0%很平滑。但是因为设备放电电流特别小500mA,基本一整天了(温差非常大),电池实际容量也在持续变化,这个能理解。