This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28950 调整输出电压

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

Dear TI 技术专家:

 正在采用UCC28950设计一款车载DCDC电源,设计输入200V~450V,设计输出为额定14V/110A输出,但输出可调为9~16V。

需要使用UCC28950+MCU作为控制器,MCU接收CAN信号通知后,控制UCC28950系统调整输出电压。

看了一些文档,不太明白,如何使用MCU去调整UCC28950的哪一个PIN的哪一个值,可以调整输出电压?原理是什么?

烦请不吝指教,谢谢!

  • Hi
    调节反馈电压,通过MCU给个反馈调节信号的反馈的分压电阻。
  • Hi Johnsin:

    您好:

    感谢回复,但还是不太明白,抱歉这个方案还是第一次使用。

    按照规格书和TI的参考设计,应该是调整EA+/EA-/COMP来实现,但还是不太明白,这个调节和总的输出电压之间,如何计算其之间的关系。

    是否麻烦您拨冗解释清楚一些,或者有那一份文档推荐给我了解下。

    感谢!

  • 你好,

    你可以通过调节EA+来调节输出电压,可以尝试用MCU gpio 输出PWM,再滤波给到EA+, 谢谢。
  • 这个问题好解决,首先,调节反馈电阻的方案不可取,应该通过MCU直接控制UCC28950的EA+,EA-和COMP用来连接反馈补偿网络,如果MCU有DA口,直接用DA输出参考电压接到EA+即可,没有DA口,就用GPIO口,用PWM输出,经RC滤波,再到EA+口,此方法要考虑RC滤波的增益衰减来设计PWM的占空比
    其次,参数整定很简单,假设额定输出(14V)的参考电压为2.5V(EA+),那么9V输出的参考电压为9*2.5/14=1.607V,16V的输出参考电压为16*2.5/14=2.857V