Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, DRV593
我根据slva677做了一个制冷片控制电路,碰到几个问题想咨询一下:
1.TPS63020的VINA究竟应该怎样接?手册并没有详细说明。SLVA677配图是这样的
但另一个原理图是这样的
2.TPS63020的灌电流最大可到多少?手册也没有详细说明。我目前是5V输入,变1.3V制冷,变5.5V制热,制冷片是3.75V/3A的,结果空载最低可到2.3V,但带载只能到4.2V。推测灌电流远不足3A。由于制冷片是3.75V的,所以输入电压选的5V而不是3.3。虽然看到了SLVA677上面说建议用拉电流驱动制冷片,但没想到灌电流能力这么小。
3.如果实在要选择3.3V输入,那么前级的电源应该不需要支持灌电流吧?
另外,已测试将其输出对地推制冷片无压力,也就是拉电流足秤,焊接是没有问题的。