我现在手头有一个需求,因为原、副边绝缘耐压太高,无法使用光耦进行隔离,现在只能开环输出。
输入电压15V,输出15V,输出电流1A,请问UC1825开环输出时,INV脚、E/A脚该如何用、NI脚改如何配置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在手头有一个需求,因为原、副边绝缘耐压太高,无法使用光耦进行隔离,现在只能开环输出。
输入电压15V,输出15V,输出电流1A,请问UC1825开环输出时,INV脚、E/A脚该如何用、NI脚改如何配置。
目前手头没有DEMO板,先利用Saber软件里面自带的UC1825模型进行仿真。接法如下:
(1)VREF电压经过两个10K电阻分压,分得2.5V直接给2脚NI;
(2)1脚INV直接拉到地;
(3)3脚E/A Out通过一个1k电阻直接上拉到Vref脚;
但是进行仿真时,发现OUTA,OUTB并不是以最大占空比在输出。请问我这种接法是哪里有问题。