你好:目前我司项目电源上使用了以下3款电源芯片:
1)TPS63700(input:5V; output:-10V);
2)TPS7A4901(input:12V; output:10V);
3)TPS27081A(电源开关 input:5V; output:5V);
目前我们想把成本进一步压缩以下,有如下问题,还请帮忙给予回复;
问题1):上述3款芯片,贵公司有无替代方案?
问题2):若有替代方案,成本具备优势吗? 能否具备pin to pin?
以上问题,还请给予一些支持及选型指导。谢谢!