各位TI的工程师们,你们好:
情况是这样,我们公司正在使用UCC28950这个芯片做一款1200W DC-DC标准砖块,输入电压范围从200Vdc到425Vdc,输出电压分为12V,24V,28V,36V,48V这样几个型号。
我们使用了CS和ADEL这个调整的功能,目前在除了特别小的负载意外,均可以很好地实现原边MOS的ZVS,可以根据负载的变化,对原边MOS的延时进行动态调节来实现最优化的ZVS工作。
问题出现在输出短路的时候,我们这个电源做了输出电流检测和恒流反馈,当电流大于我们设置的OCP点之后,从恒压模式进入恒流模式,对于12V的电源来说,满载为100A,OCP点为110A,超过110A之后,恒流模式起作用,输出电流被恒定调整为111A,输出的电压不受调整,由于输出线的阻抗,实测输出的电压为1.3V。
问题在于,进入输出短路转台之后,在恒流模式工作下,原边MOS的延时增大了约130ns,从满载时的125ns,增加到短路时的255ns,这个延时太长了,导致原边MOS没有在合适的时间开启,失去了ZVS特性,结果就是短路下测得的原边滞后管A和B的温度瞬间就大幅度上升,满足不了温度降额要求。
我们测试了正常满载时候的CS波形和短路时候的CS波形,满载peak值为1.25V,短路peak值为0.85V;满载时的占空比为40%,短路时的占空比为15%。
设置的RAB为19K,KA设置为0.5,按照datasheet,计算出来的满载延时为88.6ns,短路延时为116.9ns,差值仅为28.3ns,但实测差值却为130ns,此时应该起到减小延时作用的ADEL功能似乎并没有起作用,似乎并没有按照预期缩减延时时间。
对此问题,希望贵司的工程师能在百忙之中抽出宝贵时间给予帮助和解决方法。如若有需要知道更多细节的信息,我可以再提供。
另外,还有几个疑问,也希望贵司的工程师能够帮忙解答一下:
1. CS Pin脚的cycle by cycle检测,是检测峰值还是检测有效值,一般来说,这个应该都是检测峰值的吧?我这么认为是对的吗?
2. 如上所述,为何在满载时的延时与短路时的延时能差别这么大?远远偏离计算值
3. ADEL Pin内部是如何做检测,如何去调整延时的?datasheet关于这部分资料很少,没有提到内部电路框图。ADEL是检测峰值还是有效值?
4. 保持同样的峰值电流,如果占空比在改变,那么CS,ADEL会有什么不一样吗?意思也就是,如果仅仅是占空比变化,会对我们延时的设置有影响吗?
5. 在UCC28950 datasheet的38页,图例48 所示的典型应用中,ADEL的上分压电阻接到了ref引脚而不是CS引脚,这和标准接法不一致,为什么会选择这样的接法,这样的接法和连接到CS引脚有什么差别,是否允许这样使用?
6. 同样,在UCC28950 datasheet的56页,最后面一段话不理解其含义,请帮忙澄清一下:
原话为“”