问题1
请问TI官方的资料,POE PSE模块 TPS23861-EVM(附件原理图tidruz1 TPS23861EVM Schematic Block Diagram)在不通过IIC配置的情况下,是否可以正确识别到POE PD模块TPS2373-4EVM-758(附件原理图tidrrg3a TPS2373-4EVM SCH)?
问题2
若要进行POE技术的验证,附件两个原理图中最少需要哪些元器件(即BOM最简化)?
比如,只要能够确定正负极不接反,原理图tidrrg3a TPS2373-4EVM SCH中POE PD芯片前的由MOS组成的有源电桥是可以省略的。
问题3
在第2个问题的基础上;因为PD芯片TPS2373-4仅是POE PD Controller,而不是Controller & DC-DC;若在TPS2373-4EVM-758电路板中不焊接后级的DC-DC UCC2897ARGPR,而是直接在VDD和VSS网络上加个负载(比如一个限流电阻串联LED),这时PSE是否可以正常识别到PD且为负载供电?