你好,TI工程师!
我公司有用BQ25703A,最近调试实验板,发现BQ25703A 输出的SW1和SW2开关波形异常(没有负载也没加锂电池),和官方手册上给出的开关波形不一样。麻烦你们帮我分析下!
实验板原理图存在附件里;
实验板就是按照原理图上的参数设置的:
(1)2节锂电池供电模式输出;(2)OTG使能脚悬空的。(3)测试的时候,VSYS没有加负载,VBAT后端也没加锂电池;
这时候测试 发现存在以下异常:
(1)BQ25703的VSYS电压 输出没有8.4V,只有6.2V;低于设置的2节锂电池电压; 而且输出VSYS的直流电压上 叠加开关噪声。
(2)BQ25703的SW1,SW2的开关波形不正常,和BQ25703数据手册上的不一样。
SW1的开关波形如下:
SW2的开关波形如下:
(3)实验板上的地线,也有开关噪声。
地线上的噪声:
以上三个异常现象都截图存于附件中,麻烦你们帮我看下,看是哪里设置不对;
另外,BQ25703的背面的热焊盘是必须要良好接地吗?我是手动用热风枪焊接芯片的,背面的热焊盘接地是良好的。