正在使用TPS51315芯片,请教专家:
1、TPS51315的datasheet上第一页的芯片图中,R1-R6,C1-C4,L1,这些外围电阻电容中,哪些是固定的取值?哪些是需要根据输出要求选择的?
2、还是外围电阻电容,哪几个是跟输出电压的大小或特性相关?哪几个是跟输出电流的大小或特性相关?哪几个跟两者都相关?
3、对于输出电压来说,如果外围电阻电容取值不当,肯定得不到正确的电压,是不能正常工作;但是对于输出电流来说,如果外围电阻电容取值不当,是否也能正常工作呢?例如,我按照8A来计算L1的值,结果实际工作只有5A,那么芯片能正常工作吗?
请教专家,谢谢!