This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BUCK启动时间输出电压和电感的关系?

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

大家好,用tina仿真了lm5164的模型,发现在选取不同电感时,电源输出电压在开启时会有不同程度的抖动, 请问如何解释呢? 而且电感越大,抖动几乎就没有了,下图分别是33uH,80和149uH

  • 电源启动时间;取决于输出电容的充电时间。电容容量、充电电流大小和建立速度就成了时间的关键因素。

    电容越大;需要的充电电荷也越多,相同电流下,自然需要时间越长。同样;电感越大;建立电流时间越长;同电容下的时间也越长。

    但是;中间有个极点,当电感量小到不满足电流连续条件,在峰值限流作用下;电流平均值随感量下降而平均值越低,电容电压建立时间也会拖长。

  • 你好,谢谢你的回答。

    但是好像并不太明白。。。这个降压器内置了3ms的启动时间,您的意思是10uH的电感太小,哪个抖动是因为启动瞬间过流保护引起的吗?

  • 3mS是延迟时间;也就是上电后到开始工作的延时。与电压建立时间无关。

    关于用多大电感;建立时间并非主要指标。通常甚至是不考虑因素。L、C的取值由系统稳定度和PI参数协调决定。关于这方面内容;建议看看自动控制理论。

  • Hi
    一般不考虑电感大小对于启动时间的差异。电感大小主要差别在于纹波电流
    芯片启动本身很快,然后再加上软启动时间。
  • 我估计,那是因为开始的时候,电感小峰值电流达到了IC的限流值。