我用 LM5122 做了款 12V 转 48V,1.5A 驱动能力的稳压 DC-DC,现在碰到以下两个问题:
1. 在调试中发现,板子空载启动正常,之后也可正常带载,但是带载启动时不能正常启动,输出会被限制到 32 V 左右。这个是什么原因呢?
2. 图一为原厂 EVM 板空载时上下管驱动的波形,图二为自己板子的波形,这么看来是否有问题呢?怎样调试才能到 EVM 的状态呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.