This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

新手上路,关于IRS2110驱动 做全桥逆变的问题

新手上路,感谢各位愿意进来了解

 第一次做一个简单的全桥逆变电路,电路原理图如下

驱动芯片用的是IRS2110,芯片与主回路分开供电,芯片的5V供电 由12V经过LM7805获得;

MOS管用的是 3205,直流母线电压为20V,负载为一个10欧姆的电阻(图中没画出来)

/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

但最后发现直流母线上会有一个小振荡,如下图

黄色的20V直流母线上的电压,绿色是芯片供电12V的电压

IMG_20190305_152839

/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

我也测了一下驱动信号

这是同一对桥臂上两个管子的驱动信号,黄色为上管,绿色为下管

可以看到的是,上管驱动信号占空比 较大时,波形正常,能看到死区,

但是上管驱动波形占空比 较小时,会有一个阶梯,这时管子是导通的,阶梯的宽度就是死区的长度(200ns)

IMG_20190305_153227IMG_20190305_153254

/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

下面是两张直流母线电压和上管驱动波形同时测量的图

IMG_20190305_153507IMG_20190305_153539

/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

1、在这里,我个人觉得直流母线上的小振荡,是不是由于LC产生的呢?

   但是我又想不通芯片供电上为什么也会有这样一个小振荡。。

2、然后就是为什么我上管的驱动波形在占空比 较小的时候,该是死区的时间,却是一个阶梯?

希望各位老师能指点我一下。

PS:  在这里,我觉得不应该是我PCB的原因造成的,电路简单,布局不复杂,这也是我做得第二块板子了(之前认为是布局原因)