HI,本来我在帖子e2echina.ti.com/.../169866有问到关于ADP的一个问题。
但是现在发现现象和我之前帖子描述的稍微有些出入,所以专门针对TPS23753A ADP的应用开个帖子:
1.我们按照参考设计设计的电路,电路图见附件。单独以POE供电没问题,单独用ADP供电也没问题。但是当两者同时供电的时候,如果ADP的电源插座是2脚的,可以正常工作;如果ADP的电源插座是3脚的,不能工作。
2.datasheet上说是要使用隔离的ADP。我们使用的三脚插座的ADP用的是笔记本电脑的电源适配器,这种笔记本适配器肯定都是隔离的,对吧(至少我用万用表欧姆档测量到DC输出的正负极都是和大地隔离的)。
3.我们做了个实验,大地串联电容,电容的另一端连接到POE的RTN引脚。然后以POE供电。发现当串联的电容是1nF,10nF的时候,是可以启动的。然而100nF,10nF,0.22F的电容是不能启动的。然后再测量了下笔记本三角插座的ADP,发现大地和负极输出之间的容值确实是大于100nF的。所以这就是它不能启动的原因。但为什么不同容值的电容隔离,会导致它的启动呢,这点不懂?
4.有介绍使用《slva306a》中OPTION3的方式接入adapter.但是因为我们的ADP是24V的,以那种方式接入,我们还要另外增加一个降压模块,不划算。
谢谢!