This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

急!!! TPS61030在低输入、大负载条件时如何保证输出电压的稳定?

Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, LM3478, LM3481, TPS55340, LM3488

     各位大侠,小弟想请教一个关于TPS61030的问题,项目进展任务很急,望赐教,不胜感激!

     我的TPS61030应用于单节锂电池(1s多并)boost到5V/3A给系统供电,因为负载电流较大,所以选择了TPS61030(看资料介绍开关电流可到4.5A)。按照推荐电路设计,在电池电压3.8V左右,可以实现5V,2.5-3A相对稳定的输出。但当电池电压在较低情况下(如3.3-3.4V)时,输出电压在负载还没到2.5A时即稳不住了,只有4V多一点,加大负载输出电压跌的更厉害。我看了一下资料,TPS61030在 input 3.3V,output 5V时的理想负载值只有2A多一点,且转换效率也只有80%左右。

    小弟想请教的是,在TPS61030参考设计的基础上是否有辅助改进电路,帮助TPS61030在低输入、大负载条件下稳定住5V的输出?如改善电感、电容值等... 或是TPS61030无法实现这个功能的局限在何处?是内置MOS的原因还是其他?

     因为项目较急,现在更换方案已经来不及了,只好等过了这个关口再另寻好的方案,各位大侠是否有更好的推荐,谢谢!

  • 对于集成MOSFET的BOOST来说,TPS61030的输出电流已是比较大了,改善的地方有限:比如:布板的优化(输入,输出电容尽量靠近芯片,减短走线,加粗走线等),加大输入,输出电容。

  • hi Trevor,

          谢谢您的答复!

         我试着加大了输入、输出电容,但是改善效果甚微。不知TPS61030这类MOS内置的方案,与MOS外置的方案(如LM3478)相比,主要的局限在何处?是内置MOS的耐流、发热、频率等不够,还是其他的一些局限?

        LM3478是否是个合适的方案?能够保证我应用中的低输入、高负载?看它的资料里面也没有很明确的曲线图表可寻。

        谢谢!

  • 效果是不能很明显。外置MOS的优势是可灵活选择MOSFET,用于不同负载的应用,但相对来说成本高,电路所占的面积大。内置的局限:MOS已定,其MOS的限流,散热问题是主要因素。

    LM3478是需要选择外置MOS,没有所需要的5V@3A的曲线,但可以利用WEBENCH软件进行仿真。

    http://www.ti.com/product/lm3478 

  • hi Trevor,

           很是感谢!

            另外我想了解一下,TI的方案中是不是只有TPS61030这种MOS内置的能够支持到这么大电流输出的了?是否还有别的类似的方案推荐可以这么应用的?因为我的板子空间有限。

           如果没有看来后续只能改成MOS外置的方案,如LM3478,LM3481了。。。

        谢谢!

  • 支持这么大电流的,在3*3封装下的,很难再做出更高电流的IC。另外有一种是集成下管的外接二极管的非同步的IC,如TPS55340,但是5V@3A的要求,还是有难度的,其内置MOS的限流还是过小的。

    目前来看LM3478,LM3488等是个可行的选择。

  • hi Trevor,

         Thanks very much!

  • 补充一下,TPS61030的4.5A限流指的是开关电流,折算到输出电流和输入输出电压、效率有关。

  • 大侠  小弟也在用这款芯片做升压电路  输入2.0--3.3   输出4.0   可我的负载电流1A时   tps61030就开始发热了   这是怎么回事?求教   在线等!急!急!

  • Hi

        注意PowerPad的焊接,并通过打孔等方式扩张PowerPad连接的GND面积,方便散热。

        看你的效率只要80%,有点偏低,应该要到85%以上或者90%左右。确认一下电感,注意饱和电流建议超过3A(负载最大为1A时)

        注意输入电容要足够,layout上尽量靠近电感输入端。

  • Hi

        选择DCR较低的功率电感。