各位大侠,小弟想请教一个关于TPS61030的问题,项目进展任务很急,望赐教,不胜感激!
我的TPS61030应用于单节锂电池(1s多并)boost到5V/3A给系统供电,因为负载电流较大,所以选择了TPS61030(看资料介绍开关电流可到4.5A)。按照推荐电路设计,在电池电压3.8V左右,可以实现5V,2.5-3A相对稳定的输出。但当电池电压在较低情况下(如3.3-3.4V)时,输出电压在负载还没到2.5A时即稳不住了,只有4V多一点,加大负载输出电压跌的更厉害。我看了一下资料,TPS61030在 input 3.3V,output 5V时的理想负载值只有2A多一点,且转换效率也只有80%左右。
小弟想请教的是,在TPS61030参考设计的基础上是否有辅助改进电路,帮助TPS61030在低输入、大负载条件下稳定住5V的输出?如改善电感、电容值等... 或是TPS61030无法实现这个功能的局限在何处?是内置MOS的原因还是其他?
因为项目较急,现在更换方案已经来不及了,只好等过了这个关口再另寻好的方案,各位大侠是否有更好的推荐,谢谢!