咨询一下,是否有对应的LED驱动或者电源方案(Buck-Boost)。
-
调光模式模式调光和PWM调光,30V~60V输入,输出57V2A(MAX,1.8A也可以)
-
PWM调光频率120kHz,Dtuty=35%左右。
这个需要buck-boost带调光功能的IC,如果没有此类调光的IC,那么有无更高耐压的单纯buck-boost controller。
例如我们的LM5118和TPS92691
此外,关于LM5118这类纯Buck-boost会有以下风险吗?
-
LM5118在30Vin~60Vin范围内是可以输出57V的吧?
-
因实际应用是瞬间可达110多W,平均功率就几十W,这个电感如何设计(按瞬态还是平均功率)?