UCC29910是一个降压型PFC控制芯片。能否做成输出可调型的。我的新设计要求满功率下电压调整范围为±20%。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC29910是一个降压型PFC控制芯片。能否做成输出可调型的。我的新设计要求满功率下电压调整范围为±20%。
用于低频电子镇流器,
经典的低频电子镇流器分三个部分
1)PFC电路 对输入进行功率因素校正同时,产生稳定的400V直流电压
2)降压电路,将DC400V降低到DC110V左右(且可受控于单片机进行一定的调整)
3)全桥逆变电路,输出100HZ左右的方波。
拟定使用UCC29910制成降压PFC从而取代第一第二部分,从而降低功耗简化结构。
由于电子镇流器需要恒功率控制,因此输出的直流电压需要能受控于单片机。
单片机会输出一个可控的直流电平,拟采用这个电平来控制PFC的输出电压。
初步设想是用这个直流电平对反馈电阻灌拉来控制反馈点电压从而进行输出可调。
目前要求输出电压能有20%的调整,
对PFC输出来说,由于后级电路接近纯阻性负载。因此只要求最高电压输出时能够达到满功率即可。
稍微具体一点的模拟问题就一个回复的人都没有。
这个论坛改名为单片机论坛算了。
输出电压肯定是可调的,问题可能象前面说的那样,你需要的是动态快速调整还是静态调整?如果是动态快速调整受PFC环路的影响,有可能会引起震荡,如果是从一个电压调整到另一个电压然后保持稳定或逐渐慢慢降低的调整,是可以通过你说的单片机来调整输出的。
你说的调整带宽是动态输出交流分量的频率吗?这个频率对后级电路有什么影响吗?实现连续可调,MCU通过DAC产生一个电压作为输出采样的偏置送进控制,电压环先做十几Hz仿真看看。