This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61230A 输出电压不正确

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

我按照TPS61230A数据手册上的电路设计的电路,但是装配完成后测量Voout输出端电压不正确。

我使用的是直流稳压电源供电 ,输入是3.0V ,设计输出3.3V,但是实际输出只有1.88V,测量FB端电压为0.8V左右。不知道是什么原因造成的

  • Hi
    将电路图上传,以及电感规格说明一下。
    测试时带多大负载?
  • 您好,我今天测试了一下具体过程如下:

    电路图/PCB如下:

    1.断开电路中3.3V负载,并在断电状态测试负载电阻为47欧姆左右;

    2.断开电路负载后将一个50欧姆的电阻负载接入后使用直流稳压电源供3.0V电压,输出电压为3.3V正常电压,电压源显示输出电流为20ma左右。

    3.断开50欧姆电阻负载,将电路上的负载接入,打开3.0V输入电源,输出电压只有2.02V,电压源显示输出电流为130ma,测量FB端电压0.73V。

  • 补充两点,L6电感最大稳定电流8A;示波器测量Vout输出电压很平静稳定的2.02V左右波动很小。
  • HI
    从描述看就是和负载电流有关。
    你的输出电流或者说功率还是比较大的,建议将输入电容适当在加大,如47uF, 电容layout上尽量靠近电感输入端。
    影响呆在能力的还是电感饱和电流,从标识看如果是3.25A显然是不够的,如果饱和电流是8A肯定是够的,但是具体是多少你需要再确认。最好是曾今用过的,可以确认饱和电流没有问题的功率电感,感值略有差异没有关系,例如4.7~15uH.
    最后影响呆在能力的还有功率回路,要求尽量小。