This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS63020 外部控制EN使用疑问



我使用外部电源控制EN管脚,有以下疑问:

1.VINA管脚是否在芯片内部被VIN使用电阻上拉?

2.是否可以将VINA和PS_SYNC管脚一起接100nH到地?

3.EN管脚串联的电阻推荐值是多少?

BR!

Freddy

  • 是的;VinA是通过电阻接至Vin。
    关于用100nH电感,不知是如何考虑的?典型接法是通过100nF电容接地而不是电感。
    关于串联电阻;该电阻是逻辑示意;作为噪音退耦使用,无说明。
  • Hi
    VinA是给芯片内部供电的,内部通过电阻与Vin有连接,外部增加一个电容,实际上是构成RC电路。
    PS_SYNC接VinA即是高电平连接,VINA本身是有要求电容到GND的,即100nF.
    EN一般不建议增加电阻,因为是逻辑控制。