仿照UCD3138的全桥硬开关开发板做了一个传统的全桥硬开关电源,电源可以起机,但是起机后空载异常:输入电流持续上升。
上图黄色是变压器初级绕组,也就是MOS管桥臂中间点波形。当初级MOS管都关断时,波形一直振荡,很异常。
蓝色是次级同步整流MOS管上的波形。
我将次级同步整流管驱动关闭后,恢复正常,不会出现输入电流持续上升,初级MOS管关断时也不会这么剧烈振荡。
想必和次级同步整流有关系,但我又弄不清原因。还请高手指点。
上图是关闭次级同步整流后的波形,负载4A,看起来比较正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
仿照UCD3138的全桥硬开关开发板做了一个传统的全桥硬开关电源,电源可以起机,但是起机后空载异常:输入电流持续上升。
上图黄色是变压器初级绕组,也就是MOS管桥臂中间点波形。当初级MOS管都关断时,波形一直振荡,很异常。
蓝色是次级同步整流MOS管上的波形。
我将次级同步整流管驱动关闭后,恢复正常,不会出现输入电流持续上升,初级MOS管关断时也不会这么剧烈振荡。
想必和次级同步整流有关系,但我又弄不清原因。还请高手指点。
上图是关闭次级同步整流后的波形,负载2A。为什么会有个正弦波?怪怪的。
上图是关闭次级同步整流后的波形,负载4A,看起来比较正常。
我先测试了开环驱动 波形,如下:
上图是初级2个下MOS管驱动波形,开环定30%占空比。
上图是初级2个上MOS管驱动波形,带自举的,定占空比30%。
上图是2个次级同步整流管驱动波形,定占空比50%。
上图蓝色是一个初级下管,黄色是一个次级同步整流管驱动波形。
初级4路,次级同步整流2路驱动信号都稳定,这是在开环下测试的,主功率也运行稳定。
上图蓝色是初级下管MOS的DS波形,黄色是次级同步整流管的DS波形。
下面是闭环测试波形,和上面开环测试一样,都是在空载下测试的驱动波形。
上图蓝色是一个初级下管驱动波形,黄色是一个初级上管驱动波形。波形在抖动,黄色的上管驱动波有误导通。
这是初级2个上管驱动波形,蓝色没有误导通,黄色有。
这是初级两个下管驱动波形,蓝色有误导通可能,MOS管的最小门阀电压是1.2V。
上图黄色是次级同步整流驱动信号,蓝色是初级MOS下管驱动信号,初级有误导通可能,次级没有。
驱动波形异常,主功率波形也跟着异常。
蓝色是初级的,黄色是次级的。
我很纳闷了,为什么开环控制时,驱动波形稳定,而闭环控制时,驱动波形会误导通?
还有,是驱动波形误导通引起主功率波形振荡,还是主功率波形振荡,引起驱动波误导通呢?