大家好!请教一下:
我们目前是在设备开机的时候给电量计BQ27542发送一次IT enable,使能算法,目的 是为了确保每次开机和更换电池等情况,电量计都使能了IT算法。但现在遇到一个问题:电池在充电状态使能IT enable和放电时使能IT enable得到电量差距非常大。有充电时使能IT enable显示电量为3%,而放电时使能IT enable显示电流为68%的情况。请教一下,应该怎么更改和优化呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!请教一下:
我们目前是在设备开机的时候给电量计BQ27542发送一次IT enable,使能算法,目的 是为了确保每次开机和更换电池等情况,电量计都使能了IT算法。但现在遇到一个问题:电池在充电状态使能IT enable和放电时使能IT enable得到电量差距非常大。有充电时使能IT enable显示电量为3%,而放电时使能IT enable显示电流为68%的情况。请教一下,应该怎么更改和优化呢?
借楼问一下,请问发送了IT_ENABLE之后,想取消这个操作该怎么处理?即发送IT_ENABLE指令后,LearnedStatus()的ITEN位置一了,怎么能让这一位清零?