最近调试LM5118,严格按照官方数据手册布局的,需要输出15V,因电阻库存问题,使用了(15K+2.2K)/1.5K,实际输出电压是15.3V。
1、空载时,输入5V~30V,输出都是稳定的15.3V。 (台式电源最高30V,30V以上未测试)
2、带15R水泥电阻测试时,输入9.8V~30V,输出15.3V都正常。(输入低于9.8V时,输出电压被拉低一半)
3、带负载10R和5R(只有5R的水泥电阻),不管输入多少,输出都不行,
10R时,输出电压8V左右,5R时输出电压3.8V。
用示波器测量,输出电压不正常时,低边驱动无波形。
请教各位大咖,非常感谢!