学习中设置了QMAX cell,发送0021指令,充满电池,放置一夜,第二天放完电,放置5小时,结果电池的健康值变为了7%,这个差距太大了。这个过程中RUP_DIS=1,是不是方式不对啊?还是学习中应该是先放完电,再充电;但是slua334b文件说明知道Qmax下是先充电,再放电。。使用的新电池,不知道问题出在哪里。自己学习和选择的ChemID关系大吗?找不到对应的ChemID。先谢谢各位帮忙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
假如之前有golden learning过导出生成的senc文件的话,下载这个文件就可以更新矫正电池容量。FCC更新与学习得到的Qmax和R相关,这2个值需要在满足一定条件才能更新(不是每次一次充放电都能更新),所以建议采用golden learning的流程进行。
能把过程说的具体点吗?我用的是EV2300读写设置的BQ34Z100,规格书和说明上我没找到设置方法。或者您是否有相关的文件能否共享下,谢谢。
请问下,有bqEVSW软件使用说明吗?golden learning是什么意思呢?没看到这个说法呢。而且bqEVSW读写data flash是不是有什么限制,为什么会出现无法写入的情况呢?你们碰到过没呢?
Golden learning就是指自学习过程,可以参考链接里的文档,会对自学习过程有较清晰的了解。BQEVSW读写data flash没有特别的限制,主要是seal模式和Flash update OK voltage的限制。http://www.ti.com/litv/pdf/slua597
我现在用BQ34Z100检测电池,电池容量是22000mAh,电压是22.2,是6节小电池串联在一起的,然后那个Flash里面Design Capacity和Design Energy这两个值怎么设置啊,他的最大值是 32767 如果按22000mAh算,那Design Energy就超出范围了啊
請問要如何用 bqEVSW 來發送 IT_Enable 命令呢?
因為 IT_Enable 是 Control() 裡面的一個 Subcommand 0x0021 , 但是 bqEVSW 軟件內無法送出 Subcommand 啊.